This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPD8E003:TPD8E003设计验证

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836618/webench-tools-tpd8e003-tpd8e003-design-verification

器件型号:TPD8E003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想使用 TPD8E003DQDR (ESD 保护器)为我的电路中的 SD 卡接口提供 ESD 保护。 我已阅读数据表并找到有关 PCB 布线的一些指南。 我已路由 信号。 我想从您的角度验证我的设计。 可以帮帮我吗?

我正在附加 eageagle.设计文件。

e2e.ti.com/.../OMNI_5F00_v1.3.5.sche2e.ti.com/.../OMNI_5F00_v1.3.5.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法查看返修文件。 您能给我发送器件布局的图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请浏览上述图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到此布局有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phillips、

    好的。 我通过获取参考本身来路由上述内容。 我已经尽力了、但无法完全按照数据表的要求遵循指南。因此、我想向您验证我的布局设计。  

    如果我的原理图正常、我是否可以继续实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、还可以