器件型号:TIDA-00961
我的 ZVS 电路有问题
我看到 L102的引脚2标记为 AUX2A 并连接到 ZVS 电路的 C219。
L102的引脚4被标记为 AUX2B 并被连接至 D211
L103的引脚2标记为 AUX1B 并连接到 D205
L103的引脚4标记为 AUX1A 并连接到 ZVS 电路的 C203。
对于 L102 (AUX2A),这种差异导致信号进入 ZVS 电路,与 SWNODE2异相
并从 ZCD_Comp2生成两个脉冲。 一个位于 SWNODE2的上升沿、一个位于 SWNODE2的下降沿。
请参见随附的波形
这种差异导致 L103 (AUX1A)的信号进入 ZVS 电路,与 SWNODE1同相
并在 SWNODE1的上升沿从 ZCD_COMP1产生一个脉冲。
请参见随附的波形
这些信号对之一是否已切换? 如果是、哪一个?
这些波形是否正确?
也不会看到任何空白信号。
感谢你的帮助
Wayne Grandner