This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:如何仿真放大器的差分增益误差与参数变化

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/843300/tina-ti-how-to-simulate-of-differential-gain-error-vs-parameter-variation-of-amplifiers

在以下电路中、主题中讨论的其他器件:TINA-TIOR 示例:
www.electronicdesign.com/.../0313_WTD_microchip_F2.gif
如果我想模拟差分增益的%ERROR 相关性:
VOUT /[(Vin-)-(Vin+)]
任何电阻器的%变化、例如最左侧的 R2
TINA-TI 中是否有一种直接的方法来实现这一目的?
我最好能获得:
固定频率下的差分增益与 R2的关系图
在同一波特图上具有不同 R2值的2.5至10增益/频率曲线
在 PSPICE 中、我可以使用数学脚本、例如创建新参数 AV 并设置 AV = Vout/(V-)-(V+)、然后在新图形上绘制 AV
TINA-TI 中是否有类似的方法来实现这一点? TINA-TI 似乎可以绘制节点电压和电流等"原始"量、但无法对其进行数学运算并绘制计算结果。 此外、该图最多仅支持2个光标。 因此、解决方法是绘制单个数量、在.txt 文件中导出绘图、然后导入 Excel 电子表格、并在 Excel 中进行数学和绘图。 但这需要付出太多的努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoquo、您好!

    您可以使用 TINA-TI 中的"控制对象"图标。

    您可以单击此选项并单击 R2 (例如)、此时将弹出以下窗口:

    这样、您就可以改变组件值并查看输出如何变化。 您将获得与您选择的"案例数量"相同的输出数量。  

    您还可以在 TINA-TI 中使用公式。 它们只会捕获您需要定义要引用的节点。 例如、假设您要 创建一个称为增益的公式、为此、您需要在电路中定义 Vin 和 Vout。 根据定义、我是说您需要在那里安装一个节点计量器。  

    然后、您可以单击图表窗口中的"Post Processor"图标。  

    开机自检处理器打开后、您可以创建自己的公式、如下所示:

    遗憾的是、TINA-TI 仅限于两个光标。 但您可以使用"Legend Icon "

    图例图标将在光标 A 和 B 所在的位置为您提供图表窗口中所有图的(X、Y)值。 例如、请查看以下内容:  

    如果您有兴趣了解有关 TINA-TI 的更多信息、请观看以下培训视频 :https://training.ti.com/introduction-tina-titm-simulator

    此致、

    Bala Ravi