Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在以下电路中、主题中讨论的其他器件:TINA-TIOR 示例: www.electronicdesign.com/.../0313_WTD_microchip_F2.gif
如果我想模拟差分增益的%ERROR 相关性:
VOUT /[(Vin-)-(Vin+)]
任何电阻器的%变化、例如最左侧的 R2
TINA-TI 中是否有一种直接的方法来实现这一目的?
我最好能获得:
固定频率下的差分增益与 R2的关系图
在同一波特图上具有不同 R2值的2.5至10增益/频率曲线
在 PSPICE 中、我可以使用数学脚本、例如创建新参数 AV 并设置 AV = Vout/(V-)-(V+)、然后在新图形上绘制 AV
TINA-TI 中是否有类似的方法来实现这一点? TINA-TI 似乎可以绘制节点电压和电流等"原始"量、但无法对其进行数学运算并绘制计算结果。 此外、该图最多仅支持2个光标。 因此、解决方法是绘制单个数量、在.txt 文件中导出绘图、然后导入 Excel 电子表格、并在 Excel 中进行数学和绘图。 但这需要付出太多的努力。