This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ21040:BQ21040

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/842493/webench-tools-bq21040-bq21040

器件型号:BQ21040

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用的电池具有18650锂电池且没有温度感应引脚。
是否适合将 BQ21040用作充电器?
未使用 BQ21040的温度传感器功能。

如果不需要此功能、可在 TS 和 VSS 之间放置一个固定的10kΩ Ω 电阻、以实现正常运行。

 TS 和 VSS 之间是否存在可实现正常运行的 I place. 那么不 10kΩ Ω 热敏电阻?

http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/bq21040.pdf P14.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "我使用的电池具有18650锂电池、并且没有温度感测引脚。 是否适合将 BQ21040 用作充电器?" -- Bill J --是的,但请注意,该器件的封装较小,在充电电流较高的情况下,热上升可能会触发电流限制。
    " 我是否可以在 TS 和 VSS 之间放置以实现正常运行。 那么不 10kΩ Ω 热敏电阻?" -- Bill J ----如果未使用 TS/NTC 热敏电阻,请使用10k 电阻将 TS 引脚接地。