Other Parts Discussed in Thread: BQ21040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21040 工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用的电池具有18650锂电池且没有温度感应引脚。
是否适合将 BQ21040用作充电器?
未使用 BQ21040的温度传感器功能。
如果不需要此功能、可在 TS 和 VSS 之间放置一个固定的10kΩ Ω 电阻、以实现正常运行。
TS 和 VSS 之间是否存在可实现正常运行的 I place. 那么不 10kΩ Ω 热敏电阻?