This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/842202/webench-tools-bq40z50evm-561-bq40z50evm-561

器件型号:BQ40Z50EVM-561

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI 工程师:

我现在使用的是 BQ40Z50EVM、电路板通过 WAKE 按钮唤醒。 现在、我想实现短按电路板上的唤醒按钮(例如1秒)、并且只有 LED 显示电源(无唤醒)、长按(例如3秒)以实现唤醒启动功能。如何配置或操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您释放唤醒按钮时、我无法告诉您监测计为什么要关闭。 但是、您可以将 PACK+引脚短接至4P。 这将使 EVM 保持活动状态、然后您可以重新刷新 FW 默认值以将监测计设置为默认 FW。