请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50EVM-561 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、TI 工程师:
我现在使用的是 BQ40Z50EVM、电路板通过 WAKE 按钮唤醒。 现在、我想实现短按电路板上的唤醒按钮(例如1秒)、并且只有 LED 显示电源(无唤醒)、长按(例如3秒)以实现唤醒启动功能。如何配置或操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、TI 工程师:
我现在使用的是 BQ40Z50EVM、电路板通过 WAKE 按钮唤醒。 现在、我想实现短按电路板上的唤醒按钮(例如1秒)、并且只有 LED 显示电源(无唤醒)、长按(例如3秒)以实现唤醒启动功能。如何配置或操作?