This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LAUNCHXL-F28379D:DSP 板 TMSC2000F28379中的 MATLAB 工具用法

Guru**** 2619615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841296/webench-tools-launchxl-f28379d-matlab-tool-usage-in-dsp-board-tmsc2000f28379

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 使用 DSP 板 F28379D 尝试对感应电机 MATLAB 仿真进行闭环速度控制。  在闭环运行中通过接近传感器进行速度测量感应。 速度传感器的输出只有一个信号。 通过 MATLAB 的 eQEP 块向 DSP 板提供速度传感器数据、以便与原始速度进行比较。 但我不理解如何使用 eQEP 块进行速度测量。 请为我提供有关如何在速度测量中使用 eQEP 时钟的建议。 如果可能、在 MATLAB 中为该块的使用提供 vidio 链接、同时提供 DSP 板 F28379D。

谢谢您、

此致、

Mahesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Matlab 专家将很快作出回复。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接、了解其是否有用!

    e2e.ti.com/.../2280802

    您也可以联系我们的支持人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我没有使用速度编码器进行速度测量。  我使用接近传感器进行速度测量。 传感器将仅在检测到金属时提供脉冲。 如果我们在 eQEP 中使用具有一组脉冲的正交、它将提供输出或不提供输出。 我应该提供两个具有90度相移的脉冲。 对于接近传感器、它是否可以工作、请向我提供建议、如何使用接近传感器进行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试使用 eCAP 模块。

    我们有一个相同的示例:c28069pms_focc_ert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在该示例中、他使用了很多块 霍尔传感器。 作为初学者、我在理解 eCAP 模块时遇到了问题。 在该示例 中、使用了中断和重存储器块。 请分享他们如何使用 eCAP 模块计算速度的清晰说明。