工具/软件:WEBENCH设计工具
使用 DSP 板 F28379D 尝试对感应电机 MATLAB 仿真进行闭环速度控制。 在闭环运行中通过接近传感器进行速度测量感应。 速度传感器的输出只有一个信号。 通过 MATLAB 的 eQEP 块向 DSP 板提供速度传感器数据、以便与原始速度进行比较。 但我不理解如何使用 eQEP 块进行速度测量。 请为我提供有关如何在速度测量中使用 eQEP 时钟的建议。 如果可能、在 MATLAB 中为该块的使用提供 vidio 链接、同时提供 DSP 板 F28379D。
谢谢您、
此致、
Mahesh