This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TIDA-01604:Piccolo F280049 controlCARD

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, TIDA-01605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841711/compiler-tida-01604-piccolo-f280049-controlcard

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件: TIDA-01605

工具/软件:TI C/C++编译器

这是 Jaeyup

大家好、我有一些问题。

通过 TIDA-01604控制卡上的 CCS 进行调试、但 MCU 不会输出 PWM 波形。 我想知道 PWM 波形是否有单独的条件、或者我是否需要使用不同的方法。
(我直接随机向栅极驱动器 TIDA-01605应用 PWM、并确认栅极驱动器正常运行。)

2.我使用开环调试了 PFC、但当然、PWM 波形不会输出、因此输出不会正确输出。 通过看门狗检查 GuiVin 后、电压值会持续变化、并切换到负电压和正电压。 我想知道原因。

请尽快答复。

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计启用了保护功能、因此如果您仅在控制卡上按原样运行、则不会看到任何 PWM、因为 ADC 值可能不是您在电路板上所期望的值、  

    您应该检查 PWM 寄存器的 TZFLG 位以确认上述内容。  

    还请确认这是您构建的电路板? 因为它仅作为 TID 发布。