Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, TIDA-01605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01604 主题中讨论的其他器件: TIDA-01605
工具/软件:TI C/C++编译器
这是 Jaeyup
大家好、我有一些问题。
通过 TIDA-01604控制卡上的 CCS 进行调试、但 MCU 不会输出 PWM 波形。 我想知道 PWM 波形是否有单独的条件、或者我是否需要使用不同的方法。
(我直接随机向栅极驱动器 TIDA-01605应用 PWM、并确认栅极驱动器正常运行。)
2.我使用开环调试了 PFC、但当然、PWM 波形不会输出、因此输出不会正确输出。 通过看门狗检查 GuiVin 后、电压值会持续变化、并切换到负电压和正电压。 我想知道原因。
请尽快答复。
最恰当的考虑