This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53647:可选相位数

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840705/webench-tools-tps53647-selectable-number-of-phases

器件型号:TPS53647

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

1) 1)是否可以调整 TPS53647设计的相位数? Webench 仅支持四相设计?

2) 2)如果我在产品页面 http://www.ti.com/product/TPS53647中输入 Vin=12V、Vout=1V、Iout=30A、 我将收到一条消息、指明找不到有效的工作点。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    目前、无法调整 webench 上的相位数。 我们将查看第二个查询、并将返回给您。

    我将通过邮件与您联系。 希望这可以。

    此致、

    Bhushan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    在您进行的第二个查询中、我们已修复了该问题、现在正在为您的输入条件(VinMin = 12、VinMax = 12、 Vout=1V、Iout= 30A)创建设计。

    此致、

    Bhushan