Other Parts Discussed in Thread: TPS53647
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53647 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、团队、
1) 1)是否可以调整 TPS53647设计的相位数? Webench 仅支持四相设计?
2) 2)如果我在产品页面 http://www.ti.com/product/TPS53647中输入 Vin=12V、Vout=1V、Iout=30A、 我将收到一条消息、指明找不到有效的工作点。
谢谢、此致、
Hans