Other Parts Discussed in Thread: TPS62140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62140 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我在其中一个设计中使用 TPS62140降压转换器。 您可以按如下所示检查设计快照。 所有连接均如数据表中所述。 我在 Webench 中对设计进行了仿真、得到了结果。 但是、当我在 TINA 上模拟同一设计时、我无法获得所需的结果。 输出电压远低于所需电压。 请检查下面来自 TINA 原理图的 SNAP。
我在 TINA 中执行了 dV 分析、我得到的结果远低于所需值。 请检查以下扣合项。
根据数据表、所需电压为2.5V、而我仅得到33mV。 请帮助我解决此问题。
此致、
回卷