This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62140:在 TINA 软件中进行仿真时出现问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841098/webench-tools-tps62140-issue-while-simulating-in-tina-software

器件型号:TPS62140

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在其中一个设计中使用 TPS62140降压转换器。 您可以按如下所示检查设计快照。 所有连接均如数据表中所述。 我在 Webench 中对设计进行了仿真、得到了结果。 但是、当我在 TINA 上模拟同一设计时、我无法获得所需的结果。 输出电压远低于所需电压。 请检查下面来自 TINA 原理图的 SNAP。

我在 TINA 中执行了 dV 分析、我得到的结果远低于所需值。 请检查以下扣合项。

根据数据表、所需电压为2.5V、而我仅得到33mV。 请帮助我解决此问题。

此致、

回卷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回卷、

    您的输出电容太大。  建议值为22uf、您具有3710uF。  此外、请执行"瞬态分析"。  t=0时的直流绝缘体表不会提供输出电压、因为转换器尚未启动。