This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00484:VBATT 变为低电平时纽扣电池放电

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837811/tida-00484-coin-cell-battery-discharge-when-vbatt-become-low

器件型号:TIDA-00484
主题中讨论的其他器件:TPL5111TPS3839

各位专家、您好!

我的客户对此设计感兴趣。 我从客户那里得到了有关该设计的问题。

1.当纽扣电池的电压(VBATT) 变低(例如2.0V、端电压)时、TPL5111打开负载开关以驱动 MCU。

  但是、MCU 需要一些电流来驱动自身。 在本例中为 VBATT 压降。 因此、MCU 无法驱动

2.关闭负载开关后、VBATT 会恢复、因为与驱动 MCU 相比、负载较轻。

  恢复 VBATT 后、此 TPL5111会打开负载开关以驱动 MCU。

  但是、也会发生同样的情况(无法驱动 MCU、并关闭负载开关)

我的客户确认了这种现象循环。

这种现象会导致电池过度放电。 这很危险。

是否有解决此环路的好解决方案?

谢谢、此致、

Ryo Akashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在研究这一问题、并将再次提出一些可能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clo-San、

     感谢你的答复。

     从我的角度来看、我的想法是增加对 MCU 电源线的监控。(例如、使用比较器和锁存电路)

     当 MCU 的电源线路变为低电平时、此监控功能会将低电平信号告知 TPL5111的 EN 引脚以停止。

     但这个想法需要更多的组件和更多的功耗。

     这对这种低功耗系统设计来说并不是一种好选择。

      

     如果您能为我提供潜在的解决方案、我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    您是否考虑过使用 TPS3839 TPS3831等电压监控器? 很可能没有一个不会添加至少1个附加组件的好解决方案。 就电流消耗而言、这两个电压监控器的静态电流小于1uA (150nA)。 我希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

     感谢您的发帖、很抱歉我迟到了。

     我尚未检查 TPS3839/1、但这些看起来不错。 它们易于使用。

     我将考虑使用 TPS3839来解决该环路。  

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi