Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, TPS3839
主题中讨论的其他器件:TPL5111、 TPS3839
各位专家、您好!
我的客户对此设计感兴趣。 我从客户那里得到了有关该设计的问题。
1.当纽扣电池的电压(VBATT) 变低(例如2.0V、端电压)时、TPL5111打开负载开关以驱动 MCU。
但是、MCU 需要一些电流来驱动自身。 在本例中为 VBATT 压降。 因此、MCU 无法驱动
2.关闭负载开关后、VBATT 会恢复、因为与驱动 MCU 相比、负载较轻。
恢复 VBATT 后、此 TPL5111会打开负载开关以驱动 MCU。
但是、也会发生同样的情况(无法驱动 MCU、并关闭负载开关)
我的客户确认了这种现象循环。
这种现象会导致电池过度放电。 这很危险。
是否有解决此环路的好解决方案?
谢谢、此致、
Ryo Akashi