This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00290:PoE PSE 2类(30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00290, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836875/tida-00290-poe-pse-type-2-30w-ieee-802-3at-fully-autonomous-quad-port-solution

器件型号:TIDA-00290
主题中讨论的其他器件: TPS23861

我们想知道,板“PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案,TIDA-00290 ”可以设置 PMA 电气规格测试模式。 我们正在寻找使用电源生成100和1000BaseT PMA 测试模式(PoE 1类和2类)。

PMA 电气信号示例:PMA 峰值差分输出电压和电平精度、最大输出压降、差分输出模板、MDI 回波损耗、发送器时序抖动、完整测试(暴露的 TX_TCLK)、主/从模式配置、发送时钟频率、共模输出电压等

 

对于每个以太网速度(1000 Mbps 的10、100)、都有 IEEE 规范、该规范定义了物理介质连接(PMA)规范。 此测试标准验证了 IEEE 802.3 TM 标准第40条中概述的1000BASE-T 物理介质连接子层等多种电气规范示例。

在此测试中、DUT (被测分频)根据 IEEE 规范在 DUT 的输出 RJ45端口上生成预定义的测试模式信号。 该测试信号由 Tek 示波器测量、用于测量规范中定义的参数以进行验证。 现在、我们正在寻找能够生成此类测试用例信号+功率(PSE)的 DUT。 PSE DUT (测试信号+电源)将连接到功率器件(PD)、我们希望在此类设置环境中进行性能测试、其中测试模式信号和 PD 电源也在线提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatinkumar、您好、

     TIDA-00290专为电源和 PoE IEEE802.3at 标准而设计。 因此   未对 EVM 进行 PMA 测试(数据侧)。 但是、该设计 确实支持数据 RJ45、因此您可以插入以太网数据以通过 PoE 线路。  它的数据变压器可用于高达1000BaseT 的应用、以供最终用户 评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatinkumar、您好、

    我忘记了在下面的链接中可以订购 TIDA-00290。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darwin、  

    它是具有 PoE 线路的 RJ45上的行数据还是加密数据?

    Jatin D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatin、您好、

    TPS23861和 EVM 板本身不对 输入的以太网数据进行任何处理或加密。 电路板仅通过其数据端口中输入的任何以太网数据、并将其输出到 RJ45 (PoE 线)。 数据将在电路板中通过 的唯一组件是数据变压器(集成在磁插孔中)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darwin