Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00290, TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23861
我们想知道,板“PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案,TIDA-00290 ”可以设置 PMA 电气规格测试模式。 我们正在寻找使用电源生成100和1000BaseT PMA 测试模式(PoE 1类和2类)。
PMA 电气信号示例:PMA 峰值差分输出电压和电平精度、最大输出压降、差分输出模板、MDI 回波损耗、发送器时序抖动、完整测试(暴露的 TX_TCLK)、主/从模式配置、发送时钟频率、共模输出电压等
对于每个以太网速度(1000 Mbps 的10、100)、都有 IEEE 规范、该规范定义了物理介质连接(PMA)规范。 此测试标准验证了 IEEE 802.3 TM 标准第40条中概述的1000BASE-T 物理介质连接子层等多种电气规范示例。
在此测试中、DUT (被测分频)根据 IEEE 规范在 DUT 的输出 RJ45端口上生成预定义的测试模式信号。 该测试信号由 Tek 示波器测量、用于测量规范中定义的参数以进行验证。 现在、我们正在寻找能够生成此类测试用例信号+功率(PSE)的 DUT。 PSE DUT (测试信号+电源)将连接到功率器件(PD)、我们希望在此类设置环境中进行性能测试、其中测试模式信号和 PD 电源也在线提供。