This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:TIDA-00961

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839304/tida-00961-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

您好!

我提供30V 50Hz 输入,也不切换任何开关(MOSFET 和 GaN FET)和控制卡。 二极管 D101之后相对于 AGND 的波形应为半波。 但波形通信错误。在下方附加了相同的屏幕截图、平均电压应为 VM/PI、但它的通信量大于此值。  但是、如果我通过打开 R101隔离热敏电阻(R101)之后的电路、则波形是正确的。  

谢谢

yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yashwath

    我认为您的问题是由桥式二极管上的寄生电容引起的、很难移除该电容。

    我建议您以差分方式使用 VL - VN 来感测电压。

    谢谢。