This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS544B25:无法从波特图中找到交叉频率

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25, TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838760/webench-tools-tps544b25-unable-to-find-crossover-frequency-from-bode-plot

器件型号:TPS544B25
主题中讨论的其他器件: TPS544C25

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想在我们的一个内部应用中使用 TPS544B25RVFR 器件。 为了熟悉该器件、我们使用 TI Webench 电源设计器开始运行仿真。 我们的要求是从12V 输入生成1V @ 15A 电流。 使用该规格、当我们运行交流分析时、会显示一个波特图、其中显示了不相关的幅度和相位曲线(幅度曲线未超过0dB)、我们无法通过该曲线找到交叉频率、增益裕度等
令人惊讶的是、TPS544C25RVFR 的情况并非如此、它已经提供了一些预期的数据。
在这里、我要为这两种情况附加波特图、您能  帮助我们更好地了解它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

      在我们针对仿真问题寻找根本原因的同时、您可以查看工具中的图表部分、并获得设计的交叉和相位裕度。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您的报告。 我能够使用 TPS544B25重现波特图问题。 我们将对此进行研究、并随时向您提供最新信息。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    有一个网表问题、我们发现存在差异。 目前、我们已经修复了它、这将在下一个量产版本中反映在 TI 站点上。 我们将在它启动后通知它。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul/Amod/Gerold:

        感谢您的确认。 如果网表问题仍然存在、我们是否可以使用 TPS544C25进行仿真? TPS544B25和 TPS544C25之间是否存在任何显著差异(除了额定负载电流)?

    我们希望通过运行仿真来分析 TPS544B25的行为、因为我们的应用中使用了 TPS544B25的多个实例。

    此致

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    是的、    您可以在您的应用中使用 TPS544C25而不是 TPS544B25、因为除了负载电流额定值外、这两者之间没有明显的变化。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Atul 提供的信息。 假设问题仅与 TPS544B25的仿真有关、则功能和稳定性性能良好且可靠。

    由于我们使用此器件(TPS544B25)、您能确认一下吗?

    此致

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    问题是 Webench 无法计算 TPS544B25 器件的 Rload、因此交叉存在差异。 我们现在已经解决了这个问题。 正在针对 TPS544C25正确计算 Rload。 对于这两个器件、模型的其余部分是相同的。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    问题是 Webench 无法计算 TPS544B25 器件的 Rload、因此交叉存在差异。 我们现在已经解决了这个问题。 正在针对 TPS544C25正确计算 Rload。 对于这两个器件、模型的其余部分是相同的。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Atul 的澄清和快速响应。

    此致

    斯里卡纳特