Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25, TPS544C25
主题中讨论的其他器件: TPS544C25
工具/软件:WEBENCH设计工具
我想在我们的一个内部应用中使用 TPS544B25RVFR 器件。 为了熟悉该器件、我们使用 TI Webench 电源设计器开始运行仿真。 我们的要求是从12V 输入生成1V @ 15A 电流。 使用该规格、当我们运行交流分析时、会显示一个波特图、其中显示了不相关的幅度和相位曲线(幅度曲线未超过0dB)、我们无法通过该曲线找到交叉频率、增益裕度等
令人惊讶的是、TPS544C25RVFR 的情况并非如此、它已经提供了一些预期的数据。
在这里、我要为这两种情况附加波特图、您能
帮助我们更好地了解它们吗?