This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:反极性保护、无反向电流保护

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167, LM5060, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838191/tida-01167-reverse-polarity-proteccion-without-reverse-current-proteccion

器件型号:TIDA-01167
主题中讨论的其他器件: LM5060LM5060-Q1

我正在设计一个使用小型太阳能电池板(60W)和铅酸电池的系统、我正在考虑对太阳能电池板输入和电池输入使用反极性保护。

但大多数反极性保护系统(电子保险丝和理想二极管控制器)具有反向电流保护、但我也需要太阳能电池板为电池充电。

我看到这个设计 TIDA-01167看起来很棒,但我唯一的问题是,我的 PCB 板空间有限,这个设计需要一组组件,因此空间很大。

你们是否有像 TIDA-01167这样的解决方案、但尺寸更小、组件更少?

我只需要 RPP、但没有 RCP、以便太阳能电池板可以为电池充电。

谢谢大家、祝你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandro、

    是的、您的设计就在 TIDA-01167中、LM5060周围有许多组件、可支持汽车输入线路所需的多种保护。

    如果您只在寻找反极性保护、我建议您按照 用户指南中的说明将背靠背 FET 与 D7、Q3和 R6搭配使用。

    请按照 LM5060-Q1的应用说明进行设计。

    谢谢

    此致

    Rama