Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167, LM5060, LM5060-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01167 主题中讨论的其他器件: LM5060、 LM5060-Q1
我正在设计一个使用小型太阳能电池板(60W)和铅酸电池的系统、我正在考虑对太阳能电池板输入和电池输入使用反极性保护。
但大多数反极性保护系统(电子保险丝和理想二极管控制器)具有反向电流保护、但我也需要太阳能电池板为电池充电。
我看到这个设计 TIDA-01167看起来很棒,但我唯一的问题是,我的 PCB 板空间有限,这个设计需要一组组件,因此空间很大。
你们是否有像 TIDA-01167这样的解决方案、但尺寸更小、组件更少?
我只需要 RPP、但没有 RCP、以便太阳能电池板可以为电池充电。
谢谢大家、祝你好。