Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020008
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-020008 团队、请帮助回答客户的问题:
我正在尝试确定我的电源迹线的迹线宽度。 我有几个问题
- 在 TIDA-020008布局中、有多少电流可以流经反向保护二极管 D1? 我看到它只有10mil 的布线宽度。 只需要为其提供足够的布线宽度。
- VIN+布线的建议最小布线宽度是多少?
- 对于3.3V 布线,建议的最小布线宽度是多少?
我的应用具有3.5A 的电机 RMS 电流和9A 的堵转电流。
谢谢
Viktorija