This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020008:布线宽度

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838479/tida-020008-trace-widths

器件型号:TIDA-020008

团队、请帮助回答客户的问题:

我正在尝试确定我的电源迹线的迹线宽度。 我有几个问题

  1. 在 TIDA-020008布局中、有多少电流可以流经反向保护二极管 D1? 我看到它只有10mil 的布线宽度。 只需要为其提供足够的布线宽度。
  2. VIN+布线的建议最小布线宽度是多少?
  3. 对于3.3V 布线,建议的最小布线宽度是多少?

 我的应用具有3.5A 的电机 RMS 电流和9A 的堵转电流。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija、客户昨天将这件事发送给我们、我们就在那里。  继续操作、按照您的建议关闭此主题。    但愿你一切顺利。  

    此致<

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师