Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1352R、 CC1310尊敬的支持团队:
我在使用简单的电缆连接上述两个 Launchpad 及其相应引脚时遇到问题。 一旦我启动 SmartRF Studio、它似乎会识别 CC1310而不是 CC1352R、程序会看到连接、但报告器件不兼容/未知。 在某些特定情况下、例如另一个数据速率、它可能会识别第二个 Launchpad。
为了连接两个 LaunchPad 并使其正常工作、我可能需要一个特殊的驱动程序吗?
提前感谢您、
此致、
Elena