This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310和 CC1352R 兼容性

Guru**** 2619465 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836203/cc1310-and-cc1352r-compatibility

主题中讨论的其他器件:CC1352RCC1310

尊敬的支持团队:

我在使用简单的电缆连接上述两个 Launchpad 及其相应引脚时遇到问题。 一旦我启动 SmartRF Studio、它似乎会识别 CC1310而不是 CC1352R、程序会看到连接、但报告器件不兼容/未知。 在某些特定情况下、例如另一个数据速率、它可能会识别第二个 Launchpad。  

为了连接两个 LaunchPad 并使其正常工作、我可能需要一个特殊的驱动程序吗?

提前感谢您、

此致、

Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cotovici、

    两种器件都使用哪种 SDK 版本?

    您是否确保将正确的项目下载到器件?  

    我假设您现在是第一次体验 CC1310和 CC1352。 您是否访问过 SimpleLink Academy? 请参阅 基本 RX 和 TX 实验。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科托维奇

    您是否能够取得任何进展?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong 先生:

    非常感谢您的回复、在您提出解决方案后、我能够使用硬件。

    此致、

    Elena Cotovici

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elena、

    我很高兴您能正常工作。 我将关闭该线程。 如有任何疑问、请发布新问题。

    BR、