Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471, ADS127L01, ADS1274, ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADS127L01、 ADS1274、 ADS1278
您好!
我们希望使用多个 TIDA-01471同时读取多个 IEPE 传感器。 目前、我们有六个板连接到控制器板、其中一个 TIDA-01471的 DRDY 线路用于通过 SPI 从所有 ADC 读取数据。 数据传输工作正常、但几秒钟后、DRDY 信号是异步的、我们需要重新同步 ADC 以防止数据丢失。
我们尝试发送 STOP 命令、然后发送 START 命令、但这会导致在下一个 DRDY 信号之前延迟大约2.7ms (32kSPS)。 根据 ADS127L01数据表、此延迟是由该设计中默认使用的宽带滤波器引起的。
是否可以在不修改布局的情况下切换到低延迟滤波器而不是宽带滤波器? 使用低延迟滤波器时、延迟应约为20us、这似乎是可以接受的。
还是有其他方法可以同步 ADC?
非常感谢、
此致
Patrick Oetken