This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS51120:限制 TPS51120中使用的 MOSFET 的延迟

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/835739/webench-tools-tps51120-limiting-the-delay-of-mosfets-used-in-the-tps51120

器件型号:TPS51120

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我选择了一个由 TPS51120控制的 MOSFET。

MOSFET 延迟参数(上升时间(tr)、开通延迟时间(TD (on))、下降时间(TF)、关断延迟时间(TD (off)))是否存在任何限制?

我想选择具有以下参数的 FET:是否可以使用下面的(1)和(2)?


(1) tr = 4.7ns、TD (on)= 12ns、TF = 8.2ns、TD (off)= 30ns
(2) tr = 4.6ns、TD (on)= 15ns、TF = 11ns、TD (off)= 67ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在另一封电子邮件中回复了、现在关闭这个主题。