Other Parts Discussed in Thread: TPS51120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51120 工具/软件:WEBENCH设计工具
我选择了一个由 TPS51120控制的 MOSFET。
MOSFET 延迟参数(上升时间(tr)、开通延迟时间(TD (on))、下降时间(TF)、关断延迟时间(TD (off)))是否存在任何限制?
我想选择具有以下参数的 FET:是否可以使用下面的(1)和(2)?
(1) tr = 4.7ns、TD (on)= 12ns、TF = 8.2ns、TD (off)= 30ns
(2) tr = 4.6ns、TD (on)= 15ns、TF = 11ns、TD (off)= 67ns