This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00288:TIDA-00288:TUSB8041上的引脚33和32 (EN_PORT3 &EN_Port4)未连接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TIDA-00288, TPS2546, TPS2003C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837308/tida-00288-tida-00288-pins-33-and-32-on-the-tusb8041-en_port3-en_port4-are-not-connected

器件型号:TIDA-00288
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TPS2546TPS2003C

大家好、我们目前正在将 TIDA-00288 (TUSB8041)整合到几个不同的项目中。

查看 TIDA-00288参考原理图 、TUSB8041 (EN_PORT3和 EN_Port4)上的引脚33和32未连接到任何器件。 为什么是这样?

引脚35和36 (EN_Port1和 EN_port2)连接 到 TPS2003C、但 为什么引脚33和32未连接到两 个 TPS2546?

谢谢、

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    这是一种较旧的设计、看起来他们希望展示 TPS2546器件在这些端口上的电池充电功能、包括 DCP 充电。  当上行端口断开连接时、DCP 充电将被启用、在典型情况下、集线器将在这种情况下禁用端口电源控制、因此他们将使能引脚拉至高电平以保持 TPS2546器件开启。

    此致、

    JMMN