Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TIDA-00288, TPS2546, TPS2003C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00288 主题中讨论的其他器件:TUSB8041、 TPS2546、 TPS2003C
大家好、我们目前正在将 TIDA-00288 (TUSB8041)整合到几个不同的项目中。
查看 TIDA-00288参考原理图 、TUSB8041 (EN_PORT3和 EN_Port4)上的引脚33和32未连接到任何器件。 为什么是这样?
引脚35和36 (EN_Port1和 EN_port2)连接 到 TPS2003C、但 为什么引脚33和32未连接到两 个 TPS2546?
谢谢、
AVI