This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837218/tida-010042

器件型号:TIDA-010042

Hallo、

是否可以让 Altium 的库收集 TIDA-010042组件?

我正在尝试重新编译 PCB 项目、编译项目、但 下载的文件中有问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pierluigi、您好。  我们将在团队明天回到办公室时对此进行研究。  请让我们的设计团队和网络运营团队在1-2个工作日内了解一下。  这些文件似乎是为了支持设计、所以您能否提供一些有关您在下行文件时遇到的问题的其他见解...…...具体来说是哪个文件。 Altium 生成的 BOM 和 PCB 层图、装配图在我们的末端看起来很好、因此我想了解您的末端正在发生什么  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计运营经理

    应用工程师