Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010042 Hallo、
是否可以让 Altium 的库收集 TIDA-010042组件?
我正在尝试重新编译 PCB 项目、编译项目、但 下载的文件中有问题。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042
Hallo、
是否可以让 Altium 的库收集 TIDA-010042组件?
我正在尝试重新编译 PCB 项目、编译项目、但 下载的文件中有问题。
谢谢你。
Pierluigi、您好。 我们将在团队明天回到办公室时对此进行研究。 请让我们的设计团队和网络运营团队在1-2个工作日内了解一下。 这些文件似乎是为了支持设计、所以您能否提供一些有关您在下行文件时遇到的问题的其他见解...…...具体来说是哪个文件。 Altium 生成的 BOM 和 PCB 层图、装配图在我们的末端看起来很好、因此我想了解您的末端正在发生什么
此致、
John Fullilove
参考设计运营经理
应用工程师