This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00002:确定电机是否已达到其锁定(或解锁位置)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836912/tida-00002-determining-if-the-motor-has-reached-to-its-locking-or-unlocking-position

器件型号:TIDA-00002
主题中讨论的其他器件:TIDA-00757

你好

我已经介绍了参考设计 http://www.ti.com/lit/ug/tidubv3c/tidubv3c.pdf 。 我的查询如下:-

确定电机是否已达到其锁定(或解锁)位置的机制是什么?

由于电池在一段时间内放电,那么在电机达到锁定(或解锁)位置时,可以采用什么机制来识别电动机?

谢谢

Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    我相信您输入的 TI 参考设计器件型号不正确。

    您有 TIDA-0002。  这适用于 HEATEVM、它不参考任何电机控制。

    您参考的 pdf 适用于 TIDA-00757

    请使用正确的 TI 参考设计器件型号重新发布您的问题。  它会将您的问题发送给相应的团队。

    请单击"此已解决的我的问题"以关闭此帖子。


    此致、
    涉水