Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00757
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00002 主题中讨论的其他器件:TIDA-00757
你好
我已经介绍了参考设计 http://www.ti.com/lit/ug/tidubv3c/tidubv3c.pdf 。 我的查询如下:-
确定电机是否已达到其锁定(或解锁)位置的机制是什么?
由于电池在一段时间内放电,那么在电机达到锁定(或解锁)位置时,可以采用什么机制来识别电动机?
谢谢
Ankur