This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25895:BQ25895

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/835718/webench-tools-bq25895-bq25895

器件型号:BQ25895

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

       您能不能与我分享用于原理图和 PCB 设计的 IC BQ25895的 Cadence Allegro 原理图符号和封装文件。

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    请从 TI 网站下载 BXL、该网站提供质量和封装选项。

    您可以使用超库免费阅读器在所需版本中提取符号和封装。

    请注意、您需要从 bat 文件中提取占用空间。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

             感谢您之前的回答。 请多说一件事

    一旦我们在 BQ25895中针对电池充电电压/电流以及其他参数通过 I2C 和 USB 进行了寄存器设置、 即使在芯片上电/断电时、它也是相同的。 我知道这种情况会发生、但 我仍然希望你们遵守。

    2.我们希望单独使用它。 它不会与微控制器配合使用、处理器也不会继续使用。 它可在微控制器或微处理器编程后单独使用。

    3.根据 BQ25895的用户手册,名为 EV2300的器件可用于 BQ25895的编程。 是该应用开源。 您能否为此发送链接。

    4.针脚9 (CE)的情况如何。 由于我们不使用微控制器将该引脚反复变为高电平或低电平、因此该引脚可永远置为高电平。

    5、PMID 和系统输出可在其满负载定义时同时使用。 系统是否通过 电池输出 VBUS 或 PMID 输出是否始终通过 VBUS?

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    是的、即使在断电后、寄存器设置也将存在。

    谢谢、此致、

    阿图尔