请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01159 主题中讨论的其他器件: UCC21520
您好、技术团队、
我使用器件型号为 TIDA-01159来检查此栅极驱动器、我需要确保它是否适合以下应用。
因此、我将在连接到 PV 的集成升压转换器中使用该栅极驱动器。 标称功率为200W、开关频率为1.3MHz。 开关都是 MOSFET。
根据您的知识、此栅极驱动器是否适合此应用?
我期待你的答复
最棒的
Samira