This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01159:TIDA-01159

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01159, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836336/tida-01159-tida-01159

器件型号:TIDA-01159
主题中讨论的其他器件: UCC21520

您好、技术团队、

我使用器件型号为 TIDA-01159来检查此栅极驱动器、我需要确保它是否适合以下应用。

因此、我将在连接到 PV 的集成升压转换器中使用该栅极驱动器。 标称功率为200W、开关频率为1.3MHz。 开关都是 MOSFET。

根据您的知识、此栅极驱动器是否适合此应用?

我期待你的答复

最棒的

Samira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samira

    TIDA-01159基于 TI 的 UCC21520增强型绝缘栅极驱动 器、能够驱动 MOSFET 和 SiC-FET。 此参考设计 包含一 个内置隔离式推挽辅助电源 、用于为隔离式栅极驱动器的输出供电。

    此参考设计具有高驱动电流(4A 拉电流和6A 灌电流)、适合以高达100A 的电流驱动 MOSFET/IGBT/SiC-FET、工作频率高达2MHz、可显著降低开关损耗。

    它 ìs 3250-VPK 和3000VRMS 基本隔离、并提供大于100kV/μ s 的极高 CMTI、可在嘈杂环境中稳健运行。