This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS320C6678:EDMA 示例测试失败

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/835962/webench-tools-tms320c6678-an-edma-example-test-failed

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我需要一个没有操作系统的 EDMA 示例。 我在 mcsdk_02_01_02_06 \ pdk_C6678_1_1_2_6 \ packages \ ti\ CSL \ example \ EDMA 中找到了一个。  但该示例测试失败。 控制台中显示的信息如下:

[C66xx_0]
(三 EDMA 测试
(二
调试:正在测试通道0的 EDMA (0)乒乓测试(全局)区域...
错误:验证(Source1/Destination1)失败
错误:为通道0测试 EDMA (0)乒乓测试(全局)区域失败

我没有修改过示例、那么问题出在哪里?

我们要提前向您表示感谢!

Tf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、除了 Processor SDK RTOS 中提供的示例外、没有其他官方 EDMA 示例。

    此致、
    Yordan