请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我需要一个没有操作系统的 EDMA 示例。 我在 mcsdk_02_01_02_06 \ pdk_C6678_1_1_2_6 \ packages \ ti\ CSL \ example \ EDMA 中找到了一个。 但该示例测试失败。 控制台中显示的信息如下:
[C66xx_0]
(三 EDMA 测试
(二
调试:正在测试通道0的 EDMA (0)乒乓测试(全局)区域...
错误:验证(Source1/Destination1)失败
错误:为通道0测试 EDMA (0)乒乓测试(全局)区域失败
我没有修改过示例、那么问题出在哪里?
我们要提前向您表示感谢!
Tf