This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01226:LED 驱动电路设计问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP4710, TIDA-01226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792284/tida-01226-led-drive-circuit-design-issues

器件型号:TIDA-01226
主题中讨论的其他器件:DLP4710

你(们)好

因为我使用的 LED 光源和电路组件与 TI 参考设计不同、

我想回顾一下 LED 光源驱动器电路设计、但我不确定需要审查什么。

希望你们能提供一些技术指导。

例如、当 C123和 C129发生变化时、LED 光源的驱动电流会发生变化...

非常感谢!

祝你一切顺利!

京明军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    您能否提及您正在使用的固件版本? 我们将对此进行研究、并尽快与您联系。

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    您能否确认您正在谈论 C129和 C123? C129是 PLL 的.01uF 电容器、C123是 VDD 上的去耦电容器。 我不希望其中任何一个都需要为新的 LED 进行更改。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Hirak

    感谢你的答复。
    我正在使用从 TI 网站下载的固件、名称是:
    TIRef_DPP3439_P47-1080p-TRP_v1p5p1-PAD3005-ac-only.exportedproject

    谢谢、此致、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyle

    我很抱歉给出了错误的电路编号。
    正确的电路编号是 C321和 C370、它们用于 LED 驱动器电路中低侧和高侧 FET 的栅极和源极之间。

    谢谢、此致、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    感谢您的澄清。 您能否上传电路中 LED 驱动器部分的原理图?

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    已上传 LED 驱动器器件的原理图、请检查。

    由于电路编号是反向标注的、因此与 TI 原理图不同。

    谢谢、

    京明军

    e2e.ti.com/.../CHP_5F00_RJBC1047_5F00_TIcomfirm_5F00_190416.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    请重新上传 PDF 格式的原理图吗? 我们很难看到它。

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Hirak

    我很抱歉。  PDF 格式的原理图已上传、请检查。
    谢谢、此致、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    在原理图中、我看到 R595 (9m Ω)已替换为 R42|||R479 (6m Ω)、因此驱动电流将增大。 您对此有何解释?

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Hirak

    因为我使用了不同的 LED 光源、 这些光源需要高达25A 的电流、

    因此、根据 Composer GUI 的仿真计算、我将电阻更改为6毫欧。

    谢谢、此致、
     京明军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    您能更详细地解释一下这种行为吗? 您是否观察到恒定驱动电流的变化、驱动电流中出现异常峰值的情况、或者在某些时间间隔内出现任何其他类型的行为?

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Hirak
    很抱歉、您问的是变为6毫欧电阻的原因?
    原因只是将电流输出增加到25A。
    谢谢、此致、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用9毫欧电阻器时、电流输出仅可高达16A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    我了解将电阻更改为6m Ω 的原因。 当您说更改电容器会改变驱动电流时、您是否使用不同的电容器值捕获了电流波形? 您能发布这些波形吗?

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Hirak

    抱歉、我没有保存波形。
    在什么条件下、您需要捕获哪些波形?
    电流是否设置为最大值?
    我将捕获它并将其发送给您。
    谢谢、此致、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请使用不同的电容值捕获用例下的波形、并将其发送给我们。 这将帮助我们调试根本问题!

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,


    您是否仍然需要问题的答案? 由于不活动、我将暂时关闭此线程。 您可以随时重新打开。

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Hirak

    我很抱歉这么晚才回答。

    首先、我需要更正之前的解释错误。

    "例如、当 C123和 C129发生变化时、LED 光源的驱动电流会发生变化..."

    应该是

    "例如、当 C321和 C370发生变化、LED 光源的驱动电流发生变化时..."

    我想更换电容器的原因是我无法购买4300pF (参考设计)电容器。

    改变电流的原因是使用需要25A 电流的 LED 光源。

    改变电容并不会导致电流变化。

    很抱歉,我没有清楚解释。
    谢谢、此致、
    京明军
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加说明:
    在我的设计中、电路编号是 C123和 C129、对应于 TI 设计中的 C321和 C370。
    TI 的设计是 R/G/B、3LED 解决方案。
    在我的设计中、我希望将 BB-LED 与 G-LED 串联、以形成一个4LED 解决方案。
    对于4LED 解决方案、G-RAMP 图像显示存在问题。(这是另一个问题)
    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Hirak

    关于4LED 解决方案、我捕获了以下几个波形:
    (1) G 形斜坡图像不良
    4LED G 形斜坡 image.jpg
    (2) 4LED 解决方案、G 波形不良
    4LED-G-NG.png
    CH3:CH2_GATE _GRN
    CH4:G 通道的电流
    CH1:投影光(由于传感器不够敏感、实际上升沿可能会更快。)
    (3) 3LED 解决方案(BP-LED 被旁路)、良好的 G 波形
    3LED-G.png
    (4) DLPA3005增益设置  
    地址:0x25h
    设置:00h/01h/02h
    DLPA3005-7.3.2.1capture.PNG
    4LED-G-01h.png
    4LED-G-02h.png
    4LED-G-03h.png (仍然不够)
    是否有任何方法可以提高4LED 解决方案下的性能?
    谢谢、此致、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JingMingJun,

    请尝试进一步增大增益(0x25h)并查看增益是否解决了问题?

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Hirak

    03h、07h、0Bh 和0Fh 的影响似乎是相同的并且是最佳的、但仍然不够。

    谢谢、此致、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JingMingJun,

    遗憾的是、DLP4710 EVM 不支持25A、因为它仅具有单个 HS/LS FET 配置、并且布线长度专为16A 设计、因此无法确保正常运行。  

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Hirak

    事实上、我已经根据 TI 的参考设计 TIDA-01226重新设计了25A 产品、包括原理图、PCB 和冷却系统。


    >因为它只有一个 HS/LS FET 配置


    这意味着什么?  我的设计中是否存在无法克服的缺陷或风险?

    谢谢、此致、

    京明军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,JingMingJun,

    如果您的电路板是针对电流进行全面设计的、那么您应该会感到很好。 请注意、您参考的 TI 参考设计的最大电流仅为16A。

    对于高电流、我们使用双高侧和双低侧 FET 配置将电流分配到 FET 之间。 如果您的 FET 可以处理电流、那么您应该没有问题。

    谢谢、
    Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    >如果您的主板是针对电流设计的,那么您应该是好的。 请注意、您参考的 TI 参考设计的最大电流仅为16A。

    关于 LED 光源驱动电路、我使用了与 TI 参考设计相同或等效的组件。 TI 参考电路中的组件还能够支持高达25A 的输出。 此外、在我的冷却条件下、未发现任何超过温度规格的组件。
    这应该是好的、对吧?

    >对于高电流,我们使用双高侧和双低侧 FET 配置将电流分配到 FET 之间。 如果您的 FET 可以处理电流、那么您应该没有问题。

    您能否向我发送支持高电流的参考设计的链接?
    谢谢、
    京明军
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JingMingJun,

    您当前的设计是否有问题? 如果您的组件经过适当指定(并根据您的判断进行降额)、并且您没有发现问题、则您的方法可能没有问题。


    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JingMingJun,


    您是否仍然需要问题的答案? 由于不活动、我将暂时关闭此线程、您可以随时重新打开。  

    谢谢、此致、

    Hirak。