This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:误导性的舍入效率和输入电流

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797171/webench-tools-misleading-rounded-efficiency-and-input-current

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在输出电流较低的情况下、WEBENCH 工具有时会将效率和输入电流舍入到零。 例如,使用共享设计 webench.ti.com/.../SDP.cgi 指定的输出电流高达120mA,如果您将输出电流设置为12mA 的10%,并将输入电压设置为5.25V 的最大设计值,则会发生这种情况。 在4.38V 的最小输入电压下、工作正常、效率为63.4%、Iin 平均25.2mA。

在图表显示中、光标读数的分辨率也存在问题。 如果将光标悬停在效率图上红色曲线的左端、则会读取输出电流0.01A 和效率63.44的值(大概为%)、这是12mA 而非10mA 输出的值。 同样、可供读取的下一个点声称为0.02A、但实际上为24mA、依此类推、在设计最大输出电流每增加10%的情况下。 在旧的闪存工具中、这一点要明显得多、该工具正确地报告了12mA 步长处的点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我们能够在轻负载和解决问题时重复四舍五入效率。 我们将解决此问题。感谢您报告此问题。

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我们正在处理此修复程序。 感谢您的耐心等待。
    我们将随时向您更新修复程序

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我们已将问题转交给相关团队。 角形团队正在努力解决此问题。
    在 TI.com 上提供修复程序后、我们将通知您。

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    相关团队正在处理此修复。 问题解决后、我们会随时向您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    相关团队已解决此问题。 但是、更改将在下周中旬在 TI.com 上提供。

    我们将随时向您通报情况。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    此问题已得到解决、TI.com 上提供了更新。

    非常感谢您的反馈。  

    此致、

    Harish