请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
在输出电流较低的情况下、WEBENCH 工具有时会将效率和输入电流舍入到零。 例如,使用共享设计 webench.ti.com/.../SDP.cgi 指定的输出电流高达120mA,如果您将输出电流设置为12mA 的10%,并将输入电压设置为5.25V 的最大设计值,则会发生这种情况。 在4.38V 的最小输入电压下、工作正常、效率为63.4%、Iin 平均25.2mA。
在图表显示中、光标读数的分辨率也存在问题。 如果将光标悬停在效率图上红色曲线的左端、则会读取输出电流0.01A 和效率63.44的值(大概为%)、这是12mA 而非10mA 输出的值。 同样、可供读取的下一个点声称为0.02A、但实际上为24mA、依此类推、在设计最大输出电流每增加10%的情况下。 在旧的闪存工具中、这一点要明显得多、该工具正确地报告了12mA 步长处的点。