This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00164:关于变压器规格和+6V_ISO &放大器;+18V_ISO

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, ISO7742, ADS8688, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795939/tida-00164-about-the-transformer-spec-and-6v_iso-18v_iso

器件型号:TIDA-00164

您好:

我的客户希望仔细检查6V_ISO 和18V_ISO 是否超出变压器(T1)的规格,因为他们喜欢在 此处找到 SEC 端5V/100mA (katalog.we-online.de/.../750342178.pdf)通知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此参考设计已被标记为过时、仅在安全的后向链路不会失效时保持在线状态。

    请告知我们您的设计目标、我们将推荐一个仍在积极为您的设计奠定基础的参考设计。

    最棒的

    MCV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MCV

    我以这个 tid365b 设计为基础、添加 了4组 dac8742h 和 ISO7742。

    我需要电源解决方案建议。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn、您好!
    ADS8688转换器需要~16mA、每个 dac8742h 在最坏情况下为~0.5mA、ISO7742 5V 电源的单侧电流约为~11mA、因此5V 电源所需的总电流约为16+4*0.5+11=~ 30mA
    这远低于 LM5017的功能、因此您应该能够使用相同的功率级。
    您需要注意现场侧器件的最大电源要求、并调整初级电压(电路中为9.3V)以获得次级侧所需的电压。 这可以通过更改 R36/R38以获得所需的初级电压来轻松实现。
    请重新检查计算结果、因为我刚刚快速浏览了数据表。
    此致、
    Ahmed