This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:在 WebBench 电源设计器中,放大时时间轴没有刻度指示

Guru**** 2520200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789048/webench-tools-in-webbench-power-designer-time-axis-has-no-indication-of-scale-when-zoomed-in

主题中讨论的其他器件:TPS563209

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

时间轴单位似乎停留在缩小的刻度上、因此在放大时不会显示实际的时间刻度。  这包括稳定状态仿真的标准缩放因子、如该图所示。

请注意、时间标签全部显示为"0.3ms"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    感谢您报告此问题

    您能否提供设备名称以及发现此问题的条件?

    这将有助于我们调试该问题。

    或者、您也可以按照下图中所述的步骤共享 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  器件是 TPS563209、我认为其他定制没有太大影响。  我刚才尝试了:

    输入电压10.8至13.2伏

    输出电压为5.0伏、电流为2.0安

    将所有内容保留为默认值

    运行稳态仿真。

    顺便说一下、我在您的图片中没有看到电源设计 器的标题栏(Beta)、也找不到"共享设计"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我在右上角找到了"Share Design"按钮(三个点菜单)。 以下是该设计的链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    很抱歉耽误你的答复。 感谢您分享设计。 我们已将此问题转发给相关团队。
    您可以在5月1日之前获得此修复。 我们将保持您的最新状态。

    此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!  同时、我发现如果选中"显示标记"框、我可以通过将鼠标移到网格线上来找到实际的时间刻度:

    在上图中、黑条处的时间为0.31msec、使用相同的方法、我发现该格栅左侧的线为0.305msec、因此刻度为每分段5微秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sure Gabor、

    我们仍然在研究这个问题。 您可以在5月1日之前获得此修复。 我们将保持您的最新状态。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    感谢您的耐心等待。 我们仍在努力解决此问题、并将在修复后告知您。

    此致、

    Mahantesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我们将关注此问题、并将很快返回给您。

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    我们正在处理此修复程序。 感谢您的耐心等待。
    我们将随时向您更新修复程序

    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabor、

    我们已经解决了时间轴问题。 但是、该修复程序将在我们的下一个版本(暂定在2019年5月24日之前)中的 TI.com 上提供。
    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    TI.com 上提供了此更新。 时间轴问题现已修复。 感谢您报告此问题。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish