This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27524:与输出电流脉冲振幅相关的 PSpice 模型精度

Guru**** 2608615 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797261/tina-spice-ucc27524-pspice-model-accuracy-regarding-output-current-pulse-amplitude

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我在 LSPICE 中为 UCC27524使用未加密的 pSPICE 瞬态模型。 作为一个实验、我在仿真中将驱动器输出直接连接到了一个8100pF 电容器、而没有外部栅极电阻器。 目的是验证栅极驱动器内部的动态上拉和下拉电阻。 对于上拉电阻和下拉电阻、仿真栅极脉冲电流均小于4.2A、而栅极驱动器由7.5V 电压源供电。 这表示内部电阻约为1.7欧姆、大于数据表值。 然后将电源电压增加至15V。 这次栅极电流峰值被平缓钳位至5.30A (拉电流)和5.65A (灌电流)。 增加电源电压不会改变钳位峰值电流振幅。  

您能否澄清未加密的 pspice 模型在栅极电流脉冲方面是否准确? 该模型是否可靠、可在开关瞬态期间评估驱动器的动态内部电阻? TINA 模型或加密的 pspice 模型是否更准确? 物理器件是否还具有输出电流钳位?

谢谢你。

振宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhenyu、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhenyu、

    TINA-TI 模型和加密的 PSpice 模型使用相同的.lib 文件、因此相似。

    根据数据表、最大输出灌电流/拉电流峰值限制为+-5A。

    此外、我们还需要一些时间来评论 MOSFET 导通电阻的模型可靠性。

    我们将尽快返回给您。

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herman、Vivek:

    感谢你的帮助。 我将保持关注。  

    关于拉电流/灌电流限制:那么物理器件具有内部电流钳位电路、可将电流限制为5A? 在数据表的第7.1节"绝对最大额定值"中、显示器件在超过0.5us 的时间内无法承受5A 的电流。 在综合所有信息的情况下、我是否可以说驱动器具有内部拉电流/灌电流钳位电路、可将电流限制为5A (即使输出短路)、但不应让器件在此钳位状态下工作超过0.5us?  

    谢谢、

    振宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhenyu、

    Vivek 正在致力于这项工作。 他会回来。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    振宇

    感谢您关注我们的驱动器。

    我叫 Mamadou Diallo、是一名支持低侧驱动器的 AE。

    驱动电流能力受输出级内部上拉和下拉电流能力的限制。 此外、该器件的内部阻抗 Rp 和 Rol 在限制驱动器的峰值电流能力方面起着作用。
    数据表中的图28对此进行了说明。 输出级上没有限制驱动电流的内部钳位电路。

    如果您有其他与应用相关的问题、请告知我们、如果您的问题解决了、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou