请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53819A 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS53819
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好、TI 专家:
将 TPS53819 PSPICE 模型与 CSD86360 PSPICE 模型结合使用时、输出设置为5V、我发现在稳态下、输出纹波中存在低频冲击。
P12V 为输入、输出电压为 P5V、原理图如下:
使用5A 仿真的 stead 状态如下所示: